This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:TLV320AIC3104-Q1过滤器

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1, TAS5411-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/639396/tlv320aic3104-q1-tlv320aic3104-q1-filter

部件号:TLV320AIC3104-Q1
主题中讨论的其他部件: TAS5411-Q1

您好,

我正在设计一个CPU的音频相,并且正在使用编解码器TLV320AIC3104-Q1。 由于主板有很多电子产品,并且安装在有很多电子噪音的环境中,我需要准备好音频相位以防止任何噪音。 根据 TLV320AIC3104EVM中使用的典型电流和电阻, 我还需要设计具有ESD二极管的输入和输出的最佳滤波器,如下图所示:

我当时在考虑使用MAF1608GAD471CT000 EMI电感器,两个电容器大约47nF,ESD二极管作为 Nexperia PESD12V1BL。 我需要知道什么是最佳截止频率以及您的建议,以便进行设计。

提前非常感谢,致以最诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sara:

    欢迎使用E2E! 我很乐意为您提供帮助。 我已向您发送连接请求,因为我想了解有关您的应用程序的更多详细信息。 最合适的截止频率将取决于您使用零件的方式以及您想要实现的性能类型。 让我们获取更多信息,然后我们可以从那里开始。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    非常感谢。

    我们希望主板能够以常规方式使用所有音频输入和输出,以便在公共汽车和铁路运输中使用。 我们使用多个TLV320AIC3104-Q1编解码器 ,并且我们使用它们的方式与我们相同,如下所示:

    • 每个编解码器2路差分单声道输入(我们也可以将它们用作1路全差分立体声输入),
    • 每个编解码器1个单端输入,
    • 每个编解码器4路差分单声道输出(我们也可以将它们用作2路全差分立体声输出)。

    我们有多个输入,其中一个通过麦克风 PMM-3738-VM1000-R固定1000固定 我们还提供固定输出/输入,用于插入任何带麦克风的耳机。 另一方面,我们的其余输入和输出均可用于插入任何麦克风/音频输入或任何扬声器/音频输出(例如任何环境麦克风,无线电输入,无线电输出,公共广播等)。

    其中一个输出直接连接 到TAS5411-Q1放大器,以便连接到AS0.4008万CO-2-WR-R扬声器 (但在本例中,我们使用了您推荐的原理图,而没有任何其他EMI滤波器,因为TAS5411-Q1的设计表明它包含了可优化导致EMI的输出转换的电路)。

    非常感谢,致以诚挚的问候。