This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 96K DSP,用于TASxxx输出20Hz至40kHz频率响应

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5760L, TAS5756M, TAS5782M, TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/639108/96k-dsp-for-tasxxx-output-20hz-to-40khz-frequency-response

主题中讨论的其他部件:TAS5760L, TAS5756M, TAS5782M, TAS5754M

大家好,

 如果TAS57xx 系列 包括96k采样率DSP,则可以支持20Hz至40kHz频率响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    TAS5760L/M可支持96kHz采样率。 但是,他们内部没有DSP。

    如果您专门寻找具有嵌入式DSP的器件,我建议您选择TAS5756M,TAS5754M或TAS5782M。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,

    很抱歉,我没有详细说明这个问题。

    我的意思是DSP是EQ,DRC混音器。

    因此我需要知道TAS系列是否支持96k / 24位数字接口,它是否支持40kHz (高分辨率)的输出带宽?