This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:关于10W音频放大器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/639117/tpa3111d1-about-10-w-audio-opamp

部件号:TPA3111D1

所需功率为10W,但它是典型功率。 这意味着偶尔可能超过10W (约为10 %~)。

请问在这种情况下是否可以使用TPA3111D1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Zhun,
    请告诉我此应用程序中的PVCC电源和扬声器电阻。 最大输出量是多少? 我们需要了解这些信息来分析是否可行。
    此致,
    郑少文