This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:需要TAS5754 / TAS5756印刷电路板布局的平面图数据

Guru**** 2600125 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/630071/tas5754m-need-tas5754-tas5756-land-pattern-data-for-pcb-layout

部件号:TAS5754M
主题中讨论的其他部件:TAS5717

您好,先生:

请告诉您如何查找针对PCB布局的TAS5754/TAS5738 PCB5738 PCB平面图建议,因为它未在数据表中列出?
以下是TAS5717的示例,我们需要与TAS5754 / TAS5756相同的信息。


谢谢,此致,

陈耀恩
2017年05月10日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wayne! 由于某些原因,包装系统中不存在此文档。 我必须与包装部门联系才能找到它。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Jeff。 如有任何问题,请将文档发送至我的电子邮件地址。 陈耀恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦恩-桑,

    打扰一下。

    如果CAD和光绘数据有用,请参阅以下链接。

    http://www.ti.com/tool/TIDA-0.0404万

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息,Kato San。

    我在这个网站上看到了布局信息,但是,我们是否有PDF格式的模具推荐?



    陈耀恩
    2017年06月10日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦恩-桑,

    遗憾的是,我没有PDF格式的PCB板图案。
    我真的很抱歉不能帮助您。

    此致,
    加藤