This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731:蓝牙扬声器,

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/638312/tas5731-bluetooth-speaker

部件号:TAS5731

我们使用  Microchip的蓝牙芯片BM23。

并根据  TAS5731 EVM设计TAS5731。

主板出来了,无法发出声音。

示意图如附件所示

您能帮您检查原理图吗?谢谢您!e2e.ti.com/.../Y465_2D00DD84.5972万F397CD54_.pdfe2e.ti.com/.../Y465_2D00DD845972F397CD54_.pdf</s>84.5972万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo,

    1.探头输出_x引脚,是否有PWM切换?  如果没有切换,则表示它处于关闭模式。请检查寄存器设置顺序。

    2.请帮助确认IIS数据/BCLK/LRCLK是否正常?

    IIC的初始序列如何? 请检查是否遵循数据表第31页上的步骤。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS5731的PIN MCLK如何连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MCLK引脚应提供N*FS频率(请参阅第38页的数据表表),并且此时钟应来自IIS的同一时钟树。但特殊情况是:如果44.1 是MCLK/48-kHz,则只需将连接到SCLK即可。
    有关详细信息,请访问此Wiki e2e.ti.com/.../2425.i2s-clock-requirements-on-tas570x1x2x3x-device-s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何从IIS的同一个时钟树创建此时钟?
    是否应使用锁相环? 你有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Leo:
    只要频率在2.8224~24.576MHz范围内,SCLK时钟可直接用于MCLK输入。 另请确认寄存器中的音量设置不会太低。
    此致,
    郑少文