This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV595, TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/638736/tpa3116d2-tpa3116d2

部件号:TPA3116D2
主题中讨论的其他部件:DRV595,

您好,TI

我想知道我们是否只能在3Hz频率的输入信号上使用,因为在我们的应用中,此D类不适用于音频,我的输入信号是3Hz正弦波,输出负载是4ohm,它是否适合我们的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BHI Lina,

    TPA3116D2 用作音频放大器, 直流信号或极低频信号可能会触发用于保护扬声器的直流故障。 能否检查DRV595? 它可以与直流输入信号配合使用,支持低至1.6 欧姆的负载电阻。 我认为这应该是一个适当的候选人。

    此致,

    郑少文