This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA321:有关断路引脚的问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/638902/tpa321-question-regarding-the-shutdown-pin

部件号:TPA321

您好,

如果放大器的断路引脚保持在高位(放大器保持在“关闭”模式),VO+(引脚8)和VO-(引脚5)引脚是否处于高阻抗状态?  我想在这些引脚上多路复用信号:让它们在一种模式下是模拟输出信号,但在“关闭”模式下却有数字信号。  我需要知道VO+和VO-上的数字输入(5V或GND)是否会损坏TPA321D。 请告诉我您的想法。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julien,您好!

    当关闭模式处于活动状态时,设备处于高阻抗状态。 我认为,如果设备处于关闭模式,而数字信号是多路复用的,那么您的应用应该不会有任何问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师