This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:Windows问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2900B, PCM2900C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/638923/pcm2900c-issue-with-windows

部件号:PCM2900C
主题中讨论的其他部件:PCM2900B,

您好,

我的客户发现PCM2900C被检测为线路(USB音频编解码器),PCM2900B被检测为麦克风(USB音频编解码器)。  PCM2900C的值/级别也是PCM2900B的一半。  我将向客户询问更多详细信息,但想知道您是否在Windows 7,8,8.1 和10中看到过这些问题?

我们是否有PCM2900C的新版本或替代产品?

谢谢!

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chuchen,

    您描述的行为是意料之中的,请参阅此应用手册,其中说明了设备B和C版本之间的差异。

    没有更新版本的PCM2900C。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师