This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:AVDD的电压上升

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/629993/tpa3251-on-the-voltage-rise-of-avdd

部件号:TPA3251

您好E2E:

我们的客户计划使用TPA3.2851万进行下一个设计,他们现在进行评估。
但是,他们在测试板上存在问题。
请参阅随附的文件。
AVDD上升超过ABS-max电压。

请告诉我这问题的原因和措施。

此致,
ACGUYe2e.ti.com/.../TPA3251waveform.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这些测量是从 TPA3251D2EVM 还是从他们自己的电路板上进行的?  也可能是他们正在发送信号,然后设备出现故障或我错了?  有关客户设置和配置的更多信息将有所帮助。

    谢谢!

    罗伯特