This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:J28 '音频接口板'引脚图

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/629945/tpa3255evm-j28-audio-interface-board-pinout-diagram

部件号:TPA3255EVM

您好,

任何人都可以提供TPA3255EVM上的J28 (在EVM上标有'Audio Interface board') 2x14引脚连接器的引脚图,因为我在EVM用户指南中没有看到它

谢谢,Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,

    我们的网站上提供了TPA3255EVM的设计文件。  音频接口板可在  TPA3255EVM原理图的第一页上找到。   

    您还可以在   我们的站点上找到其他TPA3255EVM技术文档。

    此致,

    罗伯特