This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3122D2:VIN模拟输入电压

Guru**** 2846100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/638557/tpa3122d2-vin-analog-input-voltage

部件号:TPA3122D2

你(们)好

数据表显示:–0.3 至7 V

因此0伏居中输入信号无效?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Davide:

    INL引脚和INR引脚在AVCC/8内部偏置,您可以在数据表第4页的表中找到此信息。 在数据表的图28中,您可以发现输入引脚上有1uF直流阻塞电容器。 所以你可以使用0中心的输入信号,它将在输入电容器之后的AVCC/8中偏置。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢肖恩。
    因此,如果我使用12V AVCC,我必须保持在3Vpp以下才能避免输入剪辑?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Davide:
    最小增益设置为20dB,因此您还需要考虑放大输出信号的峰值小于电源(此处为12V),否则输出仍将被电源截断。
    此致,
    郑少文