This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720L:TAS5720L

Guru**** 2932980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5720L, TAS5782M, TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/629494/tas5720l-tas5720l

部件号:TAS5720L
主题中讨论的其他部件: TAS5782MTAS5754M

您好,

我在新项目上使用TAS5720L。 它只有单声道扬声器输出,由TAS5720L驱动。 我可以通过I2C通过不同的设置来设置扬声器的L或R音频通道输出,但我无法找到如何将其设置为混合模式(L + R)。

放大器是否支持混合模式(L +R)输出?

此致,

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Stephen! TAS5720L放大器是一种简单的单声道固定型器件,可通过I2C和一些寄存器进行简单控制。 您实际要做什么?

    谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen:

    TAS5720L内没有混音器。  您只能选择输出左通道或右通道数据。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在寻找一种将标准立体声I2S信号输入放大器和扬声器L+R声道信号输出的方法,而不是仅仅输入L或R声道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Stephen:

    TAS5720L无法满足此类要求。 您可以考虑TAS5754M或TAS5782M,它们内部具有嵌入式DSP,因此可以支持混音器。

    Andy