This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5342LA:PVDD与外壳温度的关系

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/629818/tas5342la-relationship-of-pvdd-and-case-temperature

部件号:TAS5342LA

你(们)好

尽管输出功率相同,PVDD的差异是否可能会影响设备的TC (外壳温度)?

例如,

1. PVDD =12V,L/R具有12W/12W,导线TC = 80C (Ta = 25C)
2. PVDD=19V,L/R具有12W/12W,导线TC=100C (Ta =27C)

正常操作可能会发生这种情况?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这很可能是肯定的。 如果不知道完整的设计细节,很难估计温度变化,但这对我来说是有意义的。  

    此致,

    -Adam