This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:PVCC=21V时的典型功率

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/629521/tpa3128d2-typical-power-at-pvcc-21v

部件号:TPA3128D2

您好,

我从图11中猜测,30W的' 6.6 AC电气特性'是RL=8欧姆的典型功率。 正确吗?

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ito-san,
    您的理解非常正确!
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ito-san,6.6 表应使用TA = 25°C,AVCC = PVCC = 12 V至24 V,RL = 4 Ω 的典型设置。 而图11是8 Ω 的最大水平。

    Shawn您好! 您还有其他建议吗? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn -San,

    感谢您的回复。 我希望该数据表将得到修订。

    此致,

    Akio Ito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff-San,

    感谢您的回复。
    但我不同意你建议的答案。
    我相信肖恩-桑的回答。

    此致,

    Akio Ito