This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2031D1:将D类音频放大器用于直流信号

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/638017/tpa2031d1-using-class-d-audio-amplifiers-for-dc-signals

部件号:TPA2031D1

尊敬的各位:

我正在寻找一款体积小,效率高的放大器,用于具有显著直流(或准直流)偏压的低频信号。

TI音频放大器(如TPA2031)在这方面看起来非常有吸引力。 但他们是否接受DC偏置?

 对直流增益的线性和稳定性有什么想法?

提前感谢

Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julien,您好!

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    此设备是D类音频放大器,设计用于在听力范围(20Hz至20kHz)内工作。 如果设备在此范围内工作,则不会出现问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Jos é 的回答。
    但在20赫兹以下会发生什么情况? 例如,使用纯直流信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julien,您好!

    功率消耗增加,直到设备因直流组件而损坏或激活其热保护。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师