This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:在输出滤波器之前直接驱动变压器负载以增加输出电压?

Guru**** 2362860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/629153/tas6424-q1-driving-a-transformer-load-directly-to-step-up-output-voltage-before-the-output-filter

部件号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他部件:TAS6424

我认为直接驾驶变压器初级电流也会提供一些所需的电感滤波

拆下此零件的调制托架。  作为一个副作用,调制载波(约2MHz)需要

变压器的内核要小得多,以便在我的辅助负载上具有相同的功率。  然后,我会应用所需的任何筛选

在加载前切断变压器输出端的托架。

我的设备正在使用固定的1KHz正弦波作为导航港辅助,因此音频频率较低,需要更低的

大号重型铁芯,可将14-18Vpp从IC提升到驱动扬声器,该扬声器需要大约60Vpp。

对这些人有什么想法或想法?

谢谢!

Marc Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Marc! Gregg可以更详细地查看您的问题。 这听起来像是一个有趣的应用程序...您到底要尝试驱动的实际负载是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marc,

    我喜欢您的想法。  我已经对此进行了相当深入的研究,但不幸的是,它不起作用。  我们使用的调制方案 不允许它差动驱动变压器。  变压器内核将出现偏置,最终导致内核饱和,我们的放大器将将其视为过电流故障。

    让工程变得有趣的是,您可以跳出思维框。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Greg的想法。

    我看你说的,如果在PBTL应用程序中,两个输出将短接在一起,连接到每个变压器初级气道。  在您的应用程序中。请注意,每个导联中都有滤波器电感器,如果没有这些导联,则这两个输出将短时间内绑定在一起。  所以我想我应该将滤波器保持在应用程序中显示的位置。注意,然后用变压器主电源更换扬声器。  到目前为止,我一直在使用这种配置,有时在最高级别,我会获得"短路保护关闭"来启动。 我一直在使用 现成的变压器,但仍需要定制一个具有正确阻抗匹配的变压器,从次级变压器到初级变压器,并将DCR保持在大约2欧姆的水平,以使TAS6424对该负载感到满意...是的,以获得平衡 和工作

    1KHz正弦波的频率如此之低,可能需要"大铁"才能将其转换为我们所需的每通道级40W,因此,我们正在寻找一种方法,在尺寸和重量方面将熨斗最小化。


    再次感谢,

    Marc Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marc,
    当您看到OC保护时,可能是您的变压器饱和或出现了开机问题。 请参阅此应用说明,以帮助您在D类放大器的输出上使用音频变压器。
    www.ti.com/.../sloa133.pdf