This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4951A:功耗

Guru**** 2813435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/638015/lm4951a-power-dissipation

部件号:LM4951A

您好,

1.在绝对最大额定值下,内部限制功率散热场是什么意思?

2.如果Vdd为8.4V,则扬声器负载=16欧姆,  

 根据数据表中的方程式2,PD =4*( 8.4^2)/2*PI*16=0.89W。

 然后Ta = 150–0.89 *73=85C (最高环境温度)。

 如果Ta = 60C,基于方程式3,则得到1.23W,超过0.89W。 如何解释? 平均1.23W是IC @60C Ta的最大PD吗? 为此,我们可以降低扬声器负载或增加Vdd以达到该功率级别?

谢谢。

-YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yee Yong Teo,

    方程式3用于计算IC封装所支持的最大内部功耗。 但是,您不应该遇到这些情况的问题,因为PD=0.89W不能超过最大PD=1.23W。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,

    "内部限制"的表述如何? 这是否意味着存在内置保护?

    谢谢。

    -YY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yee Yong Teo,

    事实上,该设备具有短路保护。 您可以参阅 放大器数据表的热关断和短路保护部分以了解更多信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师