This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:DEMP阈值上限

Guru**** 2637105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/638393/pcm5100a-high-low-threshold-of-demp

部件号:PCM5100A

尊敬的专家:

根据数据表中的引脚功能。我们可以通过高/低阈值打开/关闭" 44.1 - kHz采样率的去重控制"功能。但数据表中没有更多信息。

启用/禁用去重功能时,DEMP引脚处的高/低电压阈值是多少?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben,您好!

    高/低阈值只是数字逻辑高和低容差级别。  如果您查看电气特性表,您将看到VIH和VIL规格。对于3.3V,0.7 显示为VIH DVDD*DVDD最小值,VIL显示为0.3 *DVDD最大值。  这意味着,DEMP引脚需要处于DVDD的最大30 % 才被视为低,至少70 % *DVDD才被视为高。

    如果这能回答您的问题,请告诉我,

    谢谢!

    保罗