This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AI3204 AGC配置

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/637784/tlv320ai3204-agc-configuration

主题:TLV320AIC3204中讨论的其它部件

您好,  

我正在使用编解码器AIC3204在C5505 eZdsp中配置AGC。

阅读《TLV320AIC3204应用参考指南》,我不了解如何评估目标级别。

配置从满量程信号的角度来解释,但我不理解它的含义。  

有人能举一个例子吗?

提前感谢

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paolo,

    满刻度级别是器件的ADC可以读取的最大数字值,不会失真。 达到满刻度的模拟输入电平取决于设备的应用和配置。 每个特定用例的不同电平在数据表的电气特性,ADC表中指定为输入信号电平(0dB)参数。  

    例如,如果您在单端 模式下将输入配置为0.9V的共模电压,则需要应用0.5Vrms的输入信号以获得 满刻度电压(0dB)。 根据此假设,目标电平值将参考0.5Vrms的满刻度输入电压。  

     此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,Diego!

    此致,

    Paolo