This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:TAS5548与TAS5558

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5548, TAS5558, TAS5086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/637754/tas5558-tas5548-vs-tas5558

部件号:TAS5558
主题中讨论的其他部件:TAS5624TAS5548TAS5086

德拉斯,

我已经为 车载音频放大器构建了自己的TAS5548+3 TAS5624板。

TAS5548和TAS5558之间有何区别?

每个引脚AVDD,DVDD1,DVDD2,AVDD_PWM的电流是多少?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于TAS5548的另一个问题。
    是否可以使用12.288 MHz 3.3V外部发生器将其连接到XTALI引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew,

    您正在与哪家公司设计此产品?

    TAS5548和TAS5558非常相似,它们的寄存器大多相同,并且它们与引脚兼容。 区别在于:TAS5558在TAS5548需要晶体时钟且不使用MCLK时,接受外部MCLK和常见的I2S信号。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew,

    您可以尝试这种方法,但如果您想从外部而不是通过晶体在板上提供信号,我建议您使用TAS5558。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当  

    非常感谢您的回答

    *您正与哪家公司设计此产品?

    我自己,这是我的爱好。  以前在TAS5086上有一个选项,但我想将此作品的未来版本与7/8通道结合起来。  以前在TAS5086上有一个选项,但我想将此作品的未来版本与7/8通道结合起来。 是TAC5558的一个选项。 其他级联已经在运作。  

    *TAS5548和TAS5558非常相似,它们的寄存器大多相同,并且它们与引脚兼容。 区别在于:TAS5558在TAS5548需要晶体时钟且不使用MCLK时,接受外部MCLK和常见的I2S信号。

    谢谢,我比较了两个数据表,发现了差异。 抱歉,之前没有注意到:(

    如果我理解正确,两个芯片可以在同一个板上使用,如果

    1.实现向XTALI引脚1.2288万MHz 1.8V馈电的可能性。 在datashit中,写入的数据输入在1.8V以上是不允许的。 正确吗?
    2.制作各种固件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew,

    请查看TAS5548/58 EVM,它支持两种器件,文档描述了这些区别:

    www.ti.com/.../TAS5548EVM

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam,谢谢。
    最后一个问题。
    在数据表(TAS5558)中,没有寄存器0x12 (振荡器微调)的描述。
    我可以在哪个文档中看到它?

    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew,

    这适用于振荡器微调,如果设备在未写入此寄存器的情况下无法启动,请写入0xC0,它应该工作。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚当

    非常感谢!

    Andrew