This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:数字理发器和软理发器

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/637920/tas5760m-digital-clipper-and-soft-clipper

部件号:TAS5760M

 

你好

我的客户打算使用TAS6760M。

TAS5760M具有数字剪切器和软剪切器,但请您告诉我们这种区别

是否用于数字剪辑器和软剪辑器(用途)?

我发现数字理发器在d/s中有以下优点和缺点,但您还想补充评论吗?

我建议客户使用软剪辑器,而不是数字剪辑器来获得音频性能。

 

优点:第29页  

这对于单个系统设计用于具有不同额定功率规格的多个终端应用的应用非常有用。

 

缺点:第48页

此外,如果软剪切器的声波特征是首选的,则可以将其作为数字剪切器的补充或替代。

 

谢谢,致以最诚挚的问候

 

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kanji,

    如果我记错了,我之前已经在e2e中看到过类似的讨论,我的同事发布了他的答案。 让我找到并转发给您。

    Andy