This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5424A:TAS5424ATDKDMQ1 / TAS5424ATDKDQ1差异

Guru**** 2373570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/638087/tas5424a-tas5424atdkdmq1-tas5424atdkdq1-differencies

部件号:TAS5424A

支持路径:/产品/开发和故障排除/查找设备上的关键信息/

您好,

这两个零件号之间的区别是什么?

它们只与"M"字母不同,但我无法在数据表或网站中找到它所代表的内容,而且必须紧急购买没有"M"字母的股票,但它缺乏可用性。 它们是否完全兼容?

谢谢,然后再升级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您将不会在这些零件中看到差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我想知道是不是针对不同的工厂或芯片版本...

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它有额外的测试,仅此而已。