This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:如何通过USB接口修改供应商字符串和产品字符串?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/637634/pcm2706c-how-to-modify-vendor-strings-and-product-strings-via-usb-interface

部件号:PCM2706C

各位专家,您好!

我们正在将PCM2706C用于音频DAC应用程序。

作为标题,我是否可以通过USB接口修改供应商/产品字符串?

如果没有,我们如何修改它们? 通过外部ROM或SPI?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ben,

    PCM2706C的供应商和产品字符串只能通过使用外部ROM或SPI接口进行修改,这些设置不能通过USB接口进行更新。 数据表的9.3 7和9.3 8部分介绍了更改设备描述符的过程。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    明白了,感谢您的回复。

    -Ben