This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4995:低功耗音频放大器,具有音量控制,可同时在扬声器和耳机上播放。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4995, LM4865, TAS2521, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/637078/lm4995-low-power-audio-amplifier-with-volume-control-with-simultaneously-playback-on-speaker-and-headphone

部件号:LM4995
主题中讨论的其他部件: LM4865, TAS2521, TAS2505

您好,

我已经为音响系统设计了前置放大器,现在前置放大器的输出将连接到放大器,以增加功率,使其可以连接到500mW扬声器,并具有音量控制。 我正在考虑使用 LM4995,但没有单独的音量控制器,是否可以使用POT作为可变电阻器来更改反馈电阻器以更改输出音量。  

我还有一个问题,是否可以并行连接扬声器和耳机插孔,以便耳机和扬声器同时发出声音。 我已经阅读 了LM4865 (它具有单独的音量控制功能)。 在LM4865中,耳机检测功能会在检测到3.5 mm 插孔时禁用主扬声 器,我们不需要此功能。 即使在插入耳机插孔后,输出也应同时出现在主扬声器和耳机中。

请帮助您正确选择音频放大器,放大器的Vmin应至少为3.3V。

此致,

餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    我将在下周提供进一步的信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    正如我在另一个主题中提到的,您可以使用电位计来控制音量,但音频质量会变得更差,从而获得高增益。 这些器件的设计目的是将其最佳性能提升到低增益。 您可以使用前置放大器来设置这些设备的音量控制。
    您可以查看以下设备:TAS2505和TAS2521。 它们可以配置为同时使用扬声器输出和耳机。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jos é,

    感谢您的回复。
    我不在系统中使用任何控制器,TAS2505是否在没有微控制器的情况下工作,我如何控制TAS2505,因为我没有I2C控制。

    您是否可以推荐任何可同时为扬声器和耳机供电的模拟音频放大器IC?

    此致,
    餐前小吃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    餐前小吃,

    遗憾的是,我们没有任何可同时处理扬声器和耳机的模拟音频放大器。 但您可以使用 音频放大器 来处理扬声器和 耳机放大器。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师