This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:TLV320AIC3100

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/637865/tlv320aic3100-tlv320aic3100

部件号:TLV320AIC3100

大家好,

我有一个错误,在针20到21之间交换

如果我不使用扬声器,我打算切断HPVDD33的支脚20,引脚21将与GND保持在一起

是否可以接受? 稍后我将修复布局

谢谢!

Shlomi

e2e.ti.com/.../Audio-Codec-TLV320AIC3100.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi,您好!

    建议不要切割引脚20 [SPKVSS]的引脚并将引脚21 [SPKVDD]保持连接至GND,因为此连接从未经过测试,因此我们无法保证该部件的行为符合数据表中的指示。 因此,理论上,如果不使用扬声器放大器,设备的其余功能块可能可以工作。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师