This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900C:需要PID/VID

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2900, PCM2900C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/637621/pcm2900c-need-pid-vid

部件号:PCM2900C
主题中讨论的其他部件:PCM2900,

我正在生产一款非常小的产品,需要PCM2900的VID/PID数据。 我已经找到了其它TI部件的放弃申请--允许使用TI的默认值--但PCM2900没有看到这种情况。 我希望能够使用默认设置,但不知道我需要TI许可才能这样做。 如果有人能帮我解决这个问题,我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sierra,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    PCM2900C的PDI和VID数据包含在数据表的USB接口部分。 使用应用程序中的默认设置使用此设备无需特殊权限。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师