This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC23B:启动时出现减震

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC23B, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/637512/tlv320aic23b-thump-at-startup

部件号:TLV320AIC23B
主题: TLV320AIC3104中讨论的其它部件

您好,

我目前正在进行一个涉及TLV320AIC23B的项目。 我正在使用输出引脚将信号输出到放大器(中间还有一个高通滤波器)。 每次打开时,总有一个约为0.2 至0.3V的峰值,然后以对数方式上升至1.66V (即参考电压)。 我们根本不会出现这种情况,因为它会使音频应用程序变得更重要。

我的问题是,在打开时,在线路输出处完全可以实现平滑的偏移。

此致,

Dara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dara,

    如果您要使用放大器,最好在通电过程中保持放大器静音。
    我很好奇,如果您切换断电控制寄存器的第7位(关闭),您会听到砰砰声吗?

    这也是一款非常旧的设备,我建议使用性能更好,成本更低的类似新型设备。例如TLV320AIC3104。

    此致,
    Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    威尔逊先生,我感谢你的答复。

    如果我能控制放大器,那就更好了,但我不能控制放大器。 我在关机时看不到或听到砰砰声。

    感谢您的建议。 我将研究它,以便在将来进行修改/改进。

    此致,
    Dara Ros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dara,

    有趣的是,当您关闭电源然后使用断电控制寄存器重新通电时,您不会收到PoP?  我想知道在初始化过程中是否可以快速关闭设备, 然后在短暂延迟后开机?

    此致,
    -Steve