This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Smart amp IV传感,用于扬声器保护

Guru**** 2750785 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/636596/smart-amp-iv-sensing-for-speaker-protection

主题中讨论的其他部件:TAS2557TAS2560

尊敬的专家:

在智能放大器应用中    ,您能否解释如何从用于扬声器保护的IV传感中了解扬声器热/偏移数据?

谢谢!

JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,JH!

    我们有几种不同的算法,您最感兴趣的是哪种设备或功率级别?

    谢谢!
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    感谢您的反馈。 我只是想大致了解如何通过静脉输液传感保护扬声器。  因此,设备名称或功率级别 无关紧要 ,但TAS2557是我的兴趣之一。

    谢谢!

    JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JH:

    具有IV SENSE的器件具有一个内部ADC,可从扬声器接收电压/电流测量值(通过VSENSE引脚),并将其传输到数字数据中,以便用于扬声器保护算法。
    仅具有IV传感的设备(如TAS2560)会感应此电压/电流数据并通过I2S或PDM输出将其发回主机处理器。 主机处理器接收此数据,然后执行扬声器保护算法并控制进入放大器的信号(本例中为TAS2560)。
    另一方面,SmartAmp器件(如TAS2557)具有支持德州仪器(TI) SmartAmp扬声器保护算法的内部DSP,因此感应电压/电流在内部进行处理,主机处理器只需要发送数字音频数据,而无需进行任何其他处理。
    峰值电流和峰值电压将提供满刻度数字输出,在数据表电气特性部分中指定。 如果使用外部处理器执行扬声器保护算法,此信息非常有用。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器