主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3104, TAS5411-Q1
您好,
我们正在使用带有Quectel EC21调制解调器的TLV320AIC3104来启用语音呼叫。 我们以前的原型在使用单端输出时工作正常,但现在我们切换到了RIGHT LOP/M输出。
1.由于我们不希望在PCB上安装放大器,我们想知道是否有任何可供您推荐的外部音频放大器选项。
2.更重要的问题:如果连接只接受单端输入的外部放大器,会发生什么情况? 我是否可以将右侧LOP连接至+,将右侧LOM连接至-? 这只是减少收益吗? 我刚试过,几乎听不到任何声音。
3.如果我想在差分信号中使用音频插孔(用于测试),Quectel建议使用以下电路。 SPK_P为RIGHT _LOP。 这是否可行? Rright_LOP不是高功率驱动器,我想知道以下电路是否可以工作。
谢谢你。