This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:AIC3268的模拟输入电平

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/636477/tlv320aic3268-analog-input-level-of-aic3268

部件号:TLV320AIC3268

您好,Tis,

关于aic3268的模拟输入电平,有一些问题

请帮我检查!

(1)我们的产品设计中有单端立体声输入(连接器为电话插孔)和差分立体声输入(连接器为XLR)。 我们希望电话插孔的线路电平为消费者线路电平(约-10dBV,0.316Vrms),XLR为专业线路电平(约+4dBu,1.23Vrms)。 根据aic3268数据表,单端的最大输入信号电平为0.5Vrms,差分为1Vrms (CM=0.9V)。因此,消费者线路电平似乎正常,但专业线路电平已过。 如果我们想在差分输入方面支持专业的产品线级别,我们该怎么做?

(2)我们是否可以选择大输入阻抗,例如40kOhm,以支持具有更高电平(>1Vrms)的模拟信号? 具有40kOhm输入阻抗,差动输入电平在PGA混合之前降低6dB。 因此差分信号电平可能高达2Vrms。正确还是错误?

谢谢!

巴西,

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨, Steven,

    很抱歉耽误你的时间,我不在办公室,请参阅以下评论。  

    1-您需要使用信号调节阶段将差分线路输入电平调整到可接受的AIC3268输入电平。 简单的分压器可能工作正常。  

    2-不建议为器件提供>1Vrms的输入,即使选择了较高的输入阻抗,可能会削弱内部信号,但输入引脚暴露的电压高于建议的电压可能会导致器件故障。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师