This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:温度范围高达105°C

Guru**** 2530750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/637449/tlv320dac3101-temperature-range-up-to-105-c

部件号:TLV320DAC3101

您好,

我的客户询问,105°C等级的TLV320DAC3101IRHBT是否也可用,或者我们是否有一些更年期数据?

另外,我们是否有一个可与之媲美的部件,其温度可达105°C?

非常感谢

祝你一切顺利,

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Olrik,

    TLV320DAC3101不支持105°C,因此此温度没有CHAR或规格数据。
    TLV320DAC3101具有哪些功能? 也许有一款Q1设备可以满足这些要求。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器