请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS2505 你(们)好
我对TAS2505有一些疑问。
1.如果我不使用模拟输入(AINL,AINR),这些引脚必须相互连接? 还是浮动? 还是连接到GND?
根据数据表中的布局指南,它提到"AINR,AINL:未使用,它们必须短接在一起"。
有些E2E的答案是"浮动这些引脚"。
哪一项正确?
2.如果我不使用MCLK,GPIO /输出。这些引脚是浮动的? 还是连接到GND针脚?
3.如果RST引脚低且SPKVDD(3.6V) 反复打开和关闭,则每种情况下的功耗是多少(SPKVDD打开或SPKVDD关闭)
谢谢。