This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:TPA3131数据表说明

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/636839/tpa3131d2-tda3131-datasheet-clarification

部件号:TPA3131D2

1.从TDA3131数据表和EVM原理图来看,故障似乎是开路漏电输出,因此 可以将其拉至3.3V或2.5V,而不是PVCC。 如果正确-推荐的上拉电阻值是多少? 我想我的问题是此输出可以安全下沉的电流。

2.数据表中图24上的电路是否正确? 为什么有两个100K电阻器从故障并联连接到PLIMIT/GVDD/Gain /SLV,然后将另一个100K电阻连接到晶体管基座?  晶体管似乎始终处于打开状态,因为它连接到内部LDO输出的GVDD。 故障输出的状态不会影响该节点上的电压-即使故障处于低位状态,它也会为LDO提供非常轻的50K负载(大约140uA的电流)。 我在这里错过了什么吗?  

3.是否可以让TI工程师检查我的原理图?如果是,我应该如何安排?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anushavan,

    我认为3.3V puii-up可以用于它,但2.5V似乎有点低。 因为SDZ/静音上的高级输入电压的最小值是2V,并且2.5V非常接近。  3.3V上拉使自动恢复/静音正常工作 ,方法是 将SDZ 引脚连接到错误引脚。 根据我们的设计人员,故障引脚上的电流可能是mA电平。  我们 建议在  故障引脚上使用大于10K欧姆的上拉电阻器,用于3.3V电压。

    很抱歉混淆了。 您的理解是正确的。   数据表中的此SCH中存在拼写错误。 请按照TPA3131D2 EVM设计中的SCH进行操作以供参考。

    请在回复中附上您的SCH,我将帮助您查看。 如果您不想在此处公开,请在E2E中关闭此问题,发送电子邮件 至shawn-zheng@ti.com 我们可以脱机沟通。

    此致,

    郑少文

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    非常感谢您快速,详细的回复。 我会很快通过电子邮件向您发送我的示意图页面。

    此致

    Anush