This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:输入信号与电压轨的距离有多近?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/636533/lm3886-how-close-to-the-voltage-rails-can-the-input-signal-be

部件号:LM3886

输入信号在多大程度上可以接近正极和负极电压轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在以类似于数据表中的单电源应用电路的单电源配置使用该设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:

    这是一个非常旧的设备,我们只能从设计团队获得非常有限的支持/资源。  请尝试转用  效率更高,性能更好的新产品。

    我们正在进行此项工作,稍后将向您发送一些信息。 感谢您的耐心!

    此致,

    郑少文

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:

    数据表中的绝对最大规格表提供了答案。  共模和差模输入电压规格非常有用。  通用模式基本上是电源导轨,差模是60V,带有+/-40V导轨。  听到您尝试对如此大的输入信号执行什么操作会很有趣。