This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:使用PBTL模式

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/636496/tpa3255-using-pbtl-mode

部件号:TPA3255

当输出电压水平接近提供的电压时,设备会生成故障信号并停止运行。

提供的电压设置为50 Vdc,当输出电压达到~45 V时,设备将切断电源。  

将提供的电压降低至45 Vdc,切断发生在40 V时,大约5 V的余量???

当输出电压接近提供的电压时,我希望在输出上看到一些裁剪,但设备从未出现裁剪,
它只是切断,一秒钟后恢复。 将输出电压保持在同一水平将导致设备关闭并返回
以大约一秒的速率打开

如果有任何建议或提示,说明所述问题的可能原因,我将不胜感激。

最佳,

Ron先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,您好!

    感谢您在论坛上发帖!

    它可以是过电流或过温保护。 您使用的是EVM还是自己的电路板?

    -您看到OTW信号变低(LED亮起)吗?
    -设备配置为锁存模式还是CB3C过电流模式?

    如果您可以捕获此事件期间的输出波形,从而帮助我们快速调试问题。

    谢谢!
    Brian