This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:用于I2C设置的TAS5717外部MCU

Guru**** 2374080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/636607/tas5717-tas5717-external-mcu-for-i2c-setting

部件号:TAS5717

您好,

我也使用软件GDE来配置TAS5717,但我认为TAS5717一旦关闭设备,所有配置都将被清除,对吗?

这意味着TAS5717数据存储在易失性存储器中,对吗?

我想下载软件来配置TAS5717,并且只想使用TAS5717而不使用外部MCU,是否可以?

如果TAS5717不允许像独立的那样,您能否为我提供另一个良好的设备信息?

(我只需将外部MCU连接到配置TAS5717,然后移除外部MCU。)

此致,

Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kim! 作为从属设备,TAS5717仍需要数据表第9页中的时钟。 尽管如此,仍有其他选择支持这一点。 另请发邮件至 :e2e.ti.com/.../58.6751万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeff

    感谢您的回复。

    好的。 我明白了。 但MCLK时钟I将从另一个MCU (如Microchip PIC)提供。

    因此,MCLK与我们公司的设计无关。

    我只想知道TAS5717是在系统关机和开机时记住最后的配置设置吗?
    这意味着只要开机,TAS5717是否所有寄存器初始化配置设置?

    我希望一旦编程到TAS5717,然后到TAS5717,即使系统在没有MCU的情况下重置,仍然保持寄存器设置。

    有可能吗?

    谢谢。

    此致,
    Kim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kim:
    请参阅另一篇文章 e2e.ti.com/.../63.6555万
    此致,
    郑少文