This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717EVM:TAS5717在完成下载后需要MCU?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/636558/tas5717evm-tas5717-require-mcu-after-finish-download

部件号:TAS5717EVM
主题中讨论的其他部件:TAS5717

大家好。

我需要有关TAS5717的信息。

如果我使用GDE完成软件编码以下载TAS5717,则TAS5717始终 需要MCU来进行I2C通信?

TAS5717 没有用于保留寄存器设置的内存?

这意味 着当我在  下载软件后重置(开/关) TAS5717需要重新设置(也是I2C数据)时?

TAS5717通电需要MCU的新I2C数据时,始终是什么情况?

或者,下载软件只需要一次I2C数据,然后TAS5717在I2C数据之前记住?

有人能告诉我吗?

谢谢!

此致,

Kim

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kim! Shawn将回答您的其他一个相同的帖子...因此,我可以删除这一个吗?

    谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeff。
    确保您可以删除^^;
    谢谢,Kim