This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:/SPK_MUTE计时

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, TAS5766M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/636347/tas5782m-spk_mute-timing

部件号:TAS5782M
主题中讨论的其他部件: TAS5766M

您好,

TAS5782M数据表的第22页提到了/SPK_MUTE计时,但如果违反了上升和下降时间的计时(< 20ns),将会出现哪种问题?
如果/SPK_MUTE引脚变化缓慢,我的理解是否正确?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在数据表中明确声明,/SPK_MUTE引脚的上升时间和下降时间必须小于20ns。 如果客户不符合此规范,我们不能保证他们的系统性能。

    查看以下e2e线程。 即使此处讨论了TAS5766M,也可以将相同的知识应用于TAS5782M。

    e2e.ti.com/.../52.489万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    感谢您的及时回复。

    很遗憾,我无法访问上面的链接,因为我无法确认该信息,因此它可能是内部e2e。
    请您再次与我分享详细信息吗?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    我发现TAS5782M数据表的第52页提到了/SPK_MUTE引脚功能,如下所示。
    因此,如果客户有其他问题,我将与您联系。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:

    没错。 基本上,/SPK_MUTE是一个多用途引脚,这就是我们需要定义上升时间和下降时间以确定其功能的原因。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    感谢您的评论。
    我明白了。

    此致,
    加藤