This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数字音频效果处理器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/636530/digital-audio-effect-processor

主题:PCM5122中讨论的其他部件

您好,

我正在尝试构建数字音频效果框,用于语音...简单...

您能告诉我一些ADC和DAC吗?

在48khz...inputs上,转换将为16位,应该是差分的,并且只有一个通道(如果有多个通道,则不会影响)。

线路电平输入...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timotei,您好!

    我可以推荐一些设备。  您是否计划通过板载DSP实现这些效果?  我们有一些内置DSP的器件,它们可能能够满足您的需求。  如果您希望通过外部DSP实现这些效果,我们还提供了一些离散ADC和DAC。  

     -编解码器,不带DSP

     -带DSP的编解码器-您也可以考虑的变体很少。

     -具有差动输入的离散ADC -无DSP

     -不带DSP的离散DAC

     带DSP的离散DAC

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复
    这种处理是在一个ARM的皮质M4上进行的... ADC和DAC应该是外部的...我需要一些运算放大器用于麦克风输入和输出,如果你能给我看一些型号的话...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的同事John Caldwell有许多关于麦克风前置放大器主题的文章。 请查看其中一些:
    www.ti.com/.../tidu765.pdf
    e2e.ti.com/.../28.9939万

    PCM5122音频DAC在线路电平输出,因此您应该会很好地处理此问题。 如果您看一下TI音频编解码器,您会发现有些还内置了耳机放大器。
    www.ti.com/.../products.html