This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:8欧姆负载时的性能?

Guru**** 2373240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/636521/tas6424l-q1-performance-with-8ohms-load

部件号:TAS6424L-Q1
主题中讨论的其他部件:TAS6424

您好,

TAS6424给我留下了深刻的印象,我希望将其用于新的设计。 现在我想知道8欧姆负载的性能。 数据表中仅给出4欧姆和2欧姆。 是否有可用的号码?

问候,

拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔,

    由于这是一种汽车设备,因此测试所需的阻抗为4欧姆或2欧姆。  您希望在8欧姆时看到哪种规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gregg:

    我想知道THD数字,或至少1 W,1 kHz和最大瞬时输出功率和最大连续输出功率。
    我想在家庭音频应用程序中使用该设备。 系统使用8欧姆扬声器。 TAS6424之所以具有吸引力,是因为其TDM接口消除了DSP和仅具有I2S输入的放大器之间的CPLD需求。

    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉斐尔,
    8欧姆负载的功率是4欧姆功率的50 %。 THD会略低于4欧姆,但不会太多。 最大瞬时功率不是功率放大器测试,而是真正的电源测试。 这将测试电源保持电压的状况。