Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1, TLV320AIC3104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3109-Q1 主题: TLV320AIC3104中讨论的其它部件
工具/软件:Linux
尊敬的TI:
我从事过Linux内核中的音频编解码器集成工作。
我对ASOC的概念有些了解
机器驱动程序(snd_so_card,snd_so_da_link)
|
平台驱动 程序<------------------ > 编解码器驱动程序
但我想使用一些新的编解码器从头开始编写AOC驱动程序以供学习,我已经看到编解码器TLV320AIC3109-Q1是市场上的新产品。
因此,我可以使用tlv320aic31xx编解码器驱动程序和rx51机器驱动程序使其适用于某些SoC。
我也可以尝试使用简单卡驱动程序。
有人能建议/指导我哪一个编解码器适合我学习机器/编解码器驱动程序吗?另外,如果我为某些SoC (机器驱动程序)编写该编解码器, 则可以请求将其添加到主线内核(似乎很困难)或任何其他SOC/供应商特定内核中。
请告诉我我的查询是否有意义。
谢谢!
Hardik