This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2552EVM:TAS2552EVM的输出电流问题

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2552EVM, TAS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/657317/tas2552evm-the-output-current-issue-for-tas2552evm

部件号:TAS2552EVM
主题中讨论的其他部件: TAS2552

大家好,

客户使用 带DSP的TAS2552EVM测量扬声器输出电流。 他设置I2S模式和16位。

请查看 连接图1以了解GUI设置。  扬声器的阻抗为8欧姆。  

但测量  的扬声器输出电流与 DSP读取的扬声器输出电流不同。

TAS2552EVM的输入信号是0.1V振幅 和800Hz频率的正弦波。

测得  的扬声器输出电流为14.3mA, 测得  的扬声器输出电压为0.1V。

  DSP的读取扬声器输出电流如图2所示。 客户按   如下方式转换读取扬声器输出电流:

如果反馈信号为 0x0.0015万,则将其转换为如下所示的电压:2.25 *21/6.5535万 = 7.21e-4V。

                           图1.

                   图2.

对于输出电流问题,您是否会提供一些建议?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    为什么公式是这样的? 数字输出的满刻度电压为8.5 ,为什么有2.25 ? 在I2S格式中,最大正值为7FFF = 3.2767万

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    因为我不知道公式,所以猜一下这个公式。 我从DSP TAS2552读取了有关电流和电压值的I2S反馈。 如果是0x0.0015万,如何转换,但转换确实存在偏差(参见图2),如何处理?
    此致,
    -苹果峰值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我建议将公式中的满刻度电压更改为8.5V,如数据表中所述(我认为您目前使用的是2.25 值)。 此外,最正值参考值将从6.5535万更改为3.2767万。 中间电源是感应电压上的偏压。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    在我修改后,但在测试后,电压和电流仍然偏压。 这种偏压不是由如此小(偏移)的芯片数据提供的。例如,当将输出电压设置为4V时,根据此公式计算的反馈电压为3.1V,并且存在偏压。 如何解决此问题?
    另一个问题是,如何达到输出电压8伏,我只能达到最大7伏,这是为什么? 电压高于7V后,EVM电源保护。

    此致,
    -苹果峰值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享您当前使用的公式? 以及您从设备获得的值?
    在无负载的情况下可以达到8V,增加负载将降低输出电压摆动。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      如果反馈信号为0x0.0015万,,我现在使用的公式为8.5 * 0x0.0015万/32767。3.2767万。如果我将TAS2552输出电压设置为4V (负载为8 Ω)。TAS2552反馈的数字信号根据此公式计算以下图片的电压, 可以看出,电压和电流偏压(图1),电压和电流也与仪器测量值不一致。I使用仪器TAS2552OUT在4V和0.51A之间的电压和电流进行测量。 实际输出的电压和电流与数字信号两端的电压和电流之间的关系是什么?

      我通过测试线性关系公式(电压公式Vout = 1.0211 Vdsp-0.1 ,电流公式:Iout = 0.1.7806万 TmIdsp- 0.0526,Vdsp和Idsp是通过上述公式计算得出的数字信号,以获得TAS2552反馈)来测试自己。此校准公式获得的结果如图2所示。它已测试多次, 错误发生在2 % 周围。但是如果我将输出端的输出电压更改为0.1V,测试结果(如图3)是5 % ,并且存在偏差。

      如果TAS2552输出连接到8 Ω 负载?,则TAS2552的最大输出电压是多少

                                          (图1)

                                        (图2)

       

                                               (图3)

    此致,
    -苹果峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很抱歉让它出现在后台。 您是否处理过此问题? 您是否需要进一步的支持?
    如果您需要进一步的支持,请告诉我问题的当前状态。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们尚未收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,则只需发布回复,或者如果此线程由于超时而被锁定,则创建新线程。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      是的,我 需要进一步的支持。我现在遇到了上图中提到的问题,我希望帮助回答。

    此致,
    -苹果峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    峰值苹果,

    您的数字似乎没有上传。 请再次上传该数字吗?
    此外,如果可能,您能否启动新的主题以更好地跟进?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      如果反馈信号为0x0.0015万,,我现在使用的公式为8.5 * 0x0.0015万/32767。3.2767万。如果我将 TAS2552 输出电压设置为4V (负载为8 Ω)。 TAS2552 反馈的数字信号根据此公式计算以下图片的电压, 可以看出,电压和电流偏压(图1),电压和电流也与仪器测量值不一致。I使用仪器TAS2552OUT在4V和0.51A之间的电压和电流进行测量。 实际输出的电压和电流与数字信号两端的电压和电流之间的关系是什么?

      我通过测试线性关系公式(电压公式Vout = 1.0211 Vdsp-0.1 ,电流公式:Iout = 0.1.7806万 TmIdsp- 0.0526,Vdsp和Idsp是通过上述公式计算得出 的数字信号,以获得TAS2552 反馈)来测试自己。此校准公式获得的结果如图2所示。它已测试多次, 错误发生在2 % 周围。但是如果我将输出端的输出电压更改为0.1V,测试结果(如图3)是5 % ,并且存在偏差。

      如果  TAS2552输出连接到8 Ω 负载?,则TAS2552的最大输出电压是多少

                                          (图1)

                                        (图2)

       

                                               (图3)

    此致,
    -苹果峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如果方便的话,你可以提供邮箱吗?我想把问题和数据放在一起,然后发送给你
    此致,
    -苹果峰值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,请将所有数据一起发送到我的以下地址:ivan.salazar@ti.com
    谢谢。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器