This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与1000 m 同轴电缆长度对应的Retimer和Redriver

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648306/retimer-and-redriver-corresponding-to-coaxial-cable-length-of-1000m

您好,

请推荐与1000 m 至ME同轴电缆长度对应的再定时器和再驱动器设备(DIR和DIT,带S/PDIF标准)。

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sadanori -

    我不确定我们是否有合适的设备来处理这种情况。 您能否告诉我们有关您的申请的更多信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom-san,

    我们的客户应用是音频信号传输装置,但不会透露详细信息。
    我正在考虑建议使用光纤电缆,而不是同轴电缆。
    请您再次给我建议吗?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom-san,

    如果您有任何更新,请告诉我吗?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:

    我相信使用光纤电缆会更容易,我会与音频人员聊天,看看他们可能会提出什么建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom-san,

    感谢您的快速响应。
    我期待着听到你的意见。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,
    由于所指的距离是1000 m ,因此采用基于DIT/DIR/SRC的解决方案可能并不实用,因此考虑使用S/PDIF (Sony/Philips数字接口)和I2S数字音频接口的无线音频流设备可能是最佳方法。

    当我们尝试级联多个DIX器件以达到1000 m 长度时,信号会失真,这将导致S/PDIF解码器无法解码帧,因此使用FM/AM调制来传输S/PDIF帧更为实用。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-san,您好!

    感谢您的评论。

    我明白了。

    此致,
    加藤