This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请推荐音频放大器

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/652061/please-recommend-audio-amplifer

你好

请参见下图:

输入信号为1kHz单波形,电压:-5V~5V,电流为-5~5mA,

我们需要功率超过1W的放大器来驱动扬声器。

请帮助选择零件。

或者,如果我们需要将输入电压-5V~5V转换为0~10V,则使用音频放大器?  

非常感谢!

巴西

茉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jasmine,

    您是否正在寻找一个用于驱动手机或类似扬声器的放大器?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Adam

    是的,我正在寻找一个放大器来驱动扬声器。

    当前的问题是:音频源来自DAQ卡,是1kHz正弦波形,-5V~+5V,通过一个公共放大器,只留下0~5V半正弦波形。  

    我想知道半正弦波形可能会导致失真。

    我们能否用一些工具模拟功放?

    谢谢  

    巴西

    茉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jasmine,

    您要驱动的扬声器是否适用于手机?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Adam

    扬声器处于手机麦克风测试的测试装置中。 请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../Speaker-AST_2D00_0.1508万MR_2D00_R_2D00_41027.pdf</s>4.1027万

    谢谢

    巴西

    茉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jasmine,

    您发布的扬声器肯定是为我们的低功耗放大器之一而设计的,这就是中高功率论坛。 我将移动您的帖子,以便您获得正确的帮助。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jasmine,
    如果这个问题已被回答,能否帮您解决? 谢谢!