This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:PSIA时钟

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5766MRMTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/657938/purepath-cmbevm-psia-clocking

部件号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他部件:TAS5766MRMTEVM

您好,

我计划试用PPCMBEVM (修订版 F或G)与外部I2S源一起进行测试。 我已经在 https://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/w/design_notes/2768.how-to-configure-ppcmb-for-external-audio-interfaces上看到了注释,研究了原理图,并为以前的测试构建了AIC3262的自定义流程。  

我有几个问题。 默认情况下,外部PSIA是否是主时钟? 如果没有,是否可以这样配置?  

提前感谢您在这一问题上节省了时间。

-Alex Stahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    请告诉我您正在评估哪个数字输入D类设备? 基本上TAS57xx 作为 I2S从属设备工作,它接受MCLK,SCLK和LRCLK。  如果您有更多问题,请告知我们。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    感谢您的回复。 我们正在测试5766和5760放大器。 听起来我们应该能够做到这一点。

    再次感谢!

    Alex Stahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:
    我认为它应该起作用。 Andy是这两种设备的专家,稍后他将对此进行更详细的说明。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    要在PPCMB上启用外部I2S (PSIA),请在PPC3 GUI中运行以下脚本。

    #更改为GPIO模式
    I GPIO
    #设置气缸组0
    W 99 04 01
    #清除位(命令01),带掩码20 -清除气缸组0的WFP 1.5
    W 99 01 20

    #返回I2C模式
    i i2cfast
    #将引脚21-24设置为输出
    W 44 0E 0F
    # SET引脚23 HIGH (MCLK-MUX = PSIA)
    W 44 06 7F

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:
    如果问题得到解答,您能否帮助您结束此问题? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn和Andy,您好!

    非常感谢您的帮助。 我的下一步是修改自启动演示以支持PSIA输入,我想我知道需要做些什么。

    再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我有一个关于此主题的后续问题。 我的外部I2S源提供24.576Mhz MCLK。 默认情况下,PPCMBEVM和TAS5766MRMTEVM似乎以1/2的频率运行- 12.288 MHz。 我很确定可以在5766 (欢迎使用省时提示)中找到用于更改MCLK/SCLK比率的寄存器,但我的问题是,我是否需要更改CMBEVM上任何其他组件的MCLK速率? 我认为答案是否定的,但我只是想先检查一下。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一句,如果最好是开始新的主题,而不是回复已解决的主题,我很乐意这样做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:
    这是一个问题已关闭,请帮助为另一个问题创建另一个新帖子。 谢谢!