This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001:DIR9001错误引脚和#39;s输出电流问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/658847/dir9001-question-of-dir9001-error-pin-s-output-current

部件号:DIR9001

您好,先生:

我们支持客户设计DIR9001的错误指示器。 请告知最大输出电流(IOH?) DIR9001的误差针脚的规格,因为我们在 DIR9001数据表上看到了输入电流规格(但没有误差针脚)?





谢谢,此致,

陈耀恩
2018年24月01日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    我的同事已收到有关您问题的通知。 他将 查看并告知您此规格是否可用。 由于这是一个旧部件,因此,在TI工作的人不再是,这使得获取 此类信息变得复杂。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:
    很抱歉耽误你的时间。

    对于错误引脚,这是CMOS输出[请参阅DS中第7页的脚注3]。 因此,错误引脚应该能够提供4mA的最大电流。 请注意,VOH/VOL在+/-4mA和最大IOH时被反射,设备将在VOH/VOL上产生惩罚。

    此致,
    Ravi