This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:HPLOUT和HPRout输出的Vpeak至峰值

Guru**** 2574975 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651122/tlv320aic3104-vpeak-to-peak-at-hplout-and-hprout-outputs

部件号:TLV320AIC3104

你(们)好

我们正在其中一种设计中使用TLV320AIC3104音频转换器。

我们能够通过耳机播放音频信号。 尽管如此,我们注意到使用32欧姆音频插孔时声音很微弱(只有左声道信号很弱),其中16欧姆回放声音足够大。

但是,当我们探测TLV_GND和HPLOUT/HPROUT时,我们只看到200mVp-p信号(使用1kHz单声波正弦波观察)。  

在数据表第8页中,满刻度输出电压称为0.707 Vrms,表示2Vp-p

您能帮我找出这种衰减到200mVp-p的原因吗?

随附示意图的快照。

此致

Sushruta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sushruta:

    是否可以提供TLV320AIC3104的寄存器配置?

    此致,  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve

    请在下面查找所需的详细信息。

    寄存器编程:
    重置
    i2cset -f -y 1 0x18 0x01 0x80 w -- Reg1.
    左ADC向上
    i2cset -f -y 1 0x18 0x13 0x04 w -- Reg19
    右ADC向上
    i2cset -f -y 1 0x18 0x19 0x04 w -- Reg22
    取消左PGA静音
    i2cset -f -y 1 0x18 0x0F 0x00 w -- Reg15
    取消右PGA静音
    i2cset -f -y 1 0x18 0x10 0x00 w -- Reg16
    路线L-L,R-R
    i2cset -f -y 1 0x18 0x07 0x8a w -- Reg7
    L&R DAC加电
    i2cset -f -y 1 0x18 0x25 0xe0 w --Reg37(0xc0)
    左侧容积
    i2cset -f -y 1 0x18 0x2b 0x00 w -- Reg43
    右侧音量
    i2cset -f -y 1 0x18 0x2C 0x00 w -- Reg44
    powerdown DAC_L1 --左LOP/M
    i2cset -f -y 1 0x18 0x52 0x7f w -- Reg82
    powerdown DAC_R1 --右LOP/M
    i2cset -f -y 1 0x18 0x5c 0x7f w -- Reg92
    powerdown DAC_L1 -- HPLCOM
    i2cset -f -y 1 0x18 0x36 0x7f w -- Reg54
    powerdown DAC_R1 -- HPRCOM
    i2cset -f -y 1 0x18 0x47 0x7f w -- Reg71
    powerup DAC_L1 -- HPLOUT
    i2cset -f -y 1 0x18 0x2F 0x80 w -- Reg47
    powerup DAC_R1 -- HPROUT
    i2cset -f -y 1 0x18 0x40 0x80 w -- Reg64
    HPLOUT电平
    i2cset -f -y 1 0x18 0x33 0x09/d0 w -- Reg51
    HPROUT级别
    i2cset -f -y 1 0x18 0x41 0x09/d0 w -- Reg65
    SE
    i2cset -f -y 1 0x18 0x26 0x40 w -- Reg38


    root@dm814x:~# i2cset -f -y 1 0x18 0x01 0x80 w
    root@dm814x:~# i2cset -f -y 1 0x18 0x13 0x04 w
    root@dm814x:~# i2cset -f -y 1 0x18 0x19 0x04 w
    root@dm814x:~# i2cset -f -y 1 0x18 0x0F 0x00 w
    root@dm814x:~# i2cset -f -y 1 0x18 0x10 0x00 w
    root@dm814x:~# i2cset -f -y 1 0x18 0x07 0x8a w
    root@dm814x:~# i2cset -f -y 1 0x18 0x25 0xe0 w
    root@dm814x:~# i2cset -f -y 1 0x18 0x2b 0x00 w
    root@dm814x:~# i2cset -f -y 1 0x18 0x2C 0x00 w
    root@dm814x:~# i2cset -f -y 1 0x18 0x52 0x7f w
    root@dm814x:~# i2cset -f -y 1 0x18 0x5c 0x7f w
    root@dm814x:~# i2cset -f -y 1 0x18 0x36 0x7f w
    root@dm814x:~# i2cset -f -y 1 0x18 0x47 0x7f w
    root@dm814x:~# i2cset -f -y 1 0x18 0x2F 0x80 w
    root@dm814x:~# i2cset -f -y 1 0x18 0x40 0x80 w
    root@dm814x:~# i2cset -f -y 1 0x18 0x33 0x09 w
    root@dm814x:~# i2cset -f -y 1 0x18 0x41 0x09 w
    root@dm814x:~# i2cset -f -y 1 0x18 0x26 0x40 w
    root@dm814x:~# i2cdump -f -y 1 0x18
    未指定大小(使用字节数据访问)
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
    00:00 00 00 10 04 00 00 8a 00 00 00 01 00 00 00 00 00 ...?...?
    10:00 00 ff 04 00 78 78 78 78 06 00 Fe 00 Fe 00 Fe 00 ...?.xxxx?...?
    20:00 00 00 00 40 e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80@?........ ?
    30:00 00 00 0b 00 00 7f 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 ...?
    40:80 0b 00 00 00 00 00 7f 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00??..... ??
    50:00 00 7f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f 00 C6 04 ????
    60:00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ?........
    70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80:00 00 00 10 04 00 00 8a 00 00 00 01 00 00 00 00 00 ...?...?
    90:00 00 ff 04 00 78 78 78 78 06 00 Fe 00 Fe 00 00 Fe 00 ...?.xxxx?...?
    A0:00 00 00 00 00 40 e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80@?........ ?
    B0:00 00 0b 00 00 7f 00 00 00 04 00 00 00 00 00 ...?
    C0:80 0b 00 00 00 00 00 7f 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00??..... ??
    D0:00 00 7f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f 00 C6 04 ????
    E0:00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ?........
    F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    以下是回放(使用aplay)时收集的转储,它们与上述转储不同
    未指定大小(使用字节数据访问)
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
    00:00 00 00 92 1c 36 b0 8a c0 70 00 31 00 00 00 00 64 ...??6???第1页... d
    10:64 ff 00 78 78 00 78 06 00 Fe 00 Fe 00 Fe 00 d..xx.?.?.?
    20:00 00 00 00 00 c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2 f 2 f af ? //?
    30:00 00 00 0b 2f 2f af 00 00 0e 00 00 00 2f 2f ...?//?
    40:AF 0b 00 00 00 2f 2f af 0e 2f 2f 2f 2f af 08???//?//????????????
    50:2F 2f af 00 00 0b 00 00 2f 2f af 0b de 0c //...//??????
    60:00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ?........
    70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80:00 00 00 92 1c 36 b0 8a c0 70 00 31 00 00 00 64 ...???6???第1页... d
    90:64 ff 00 78 78 00 78 06 00 Fe 00 Fe 00 Fe 00 d..xx.xx?????。
    A0:00 00 00 00 00 c 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2 f 2 f af ? //?
    B0:00 00 0b 2f 2f af 00 00 0e 00 00 00 2f 2f ...?//...?...//
    C0:AF 0b 00 00 2f 2f af 0e 2f 2f 2f af 2f af 08????????
    d0:2f 2f af 00 00 0b 00 00 2f 2f af 0b de 0c //...//???????????????
    E0:00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ?........
    F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    谢谢,此致
    Sushruta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sushruta,

    HPL/R输出,DAC_L1/R1和DAC的设置均正确。

    这显然不是正常操作。 我在这里有一个可以测量的EVM,它确实输出了.707VRMS

    是否插入耳机是否重要? 如果没有插上任何电源,您是否仍会得到低电压?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shushruta,

    我没有听到你的回复。 您是否仍遇到问题? 请告诉我,我很乐意为您提供帮助。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve

    感谢您的支持。 由于音量控制设置不正确,我们的电压很低。 现在问题已解决。

    谢谢,此致
    Sushruta