This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:TAS5622-TAS5624DDVEVM评估5624评估板不能与GUI (PurePath控制台1或TAS5538 GUI)通信

Guru**** 2555180 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, TAS5612LA, TAS5624A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/659102/tas5558-tas5622-tas5624ddvevm-evaluation-board-doesn-t-communicate-with-gui-purepath-console-1-or-tas5538-gui

部件号:TAS5558
主题中讨论的其他部件:TAS5538,, TAS5612LA,TAS5624A.

您好,

我们购买了D类放大器的评估板(TAS5622-TAS5624DDVEVM)。5624。 我按照用户指南中的说明操作,但它没有与TAS5538 GUI通信。 应该从寄存器0x00读取值6C,但读数为00。 在E2E上完成一些线程后,我下载了PurePath Console 1,但仍然无法获得评估板与GUI进行通信。 我认为主要问题是TAS5558 IC始终处于重置模式。 即使S1开关处于复位或正常操作状态,"amp_reset" LED也始终保持亮起。 请帮助。 我正在附加一些连接和GUI的图像

PVDD:24 V

配置:PBTL

负载:0至100欧姆

根据指南,附件中的GUI在"Connect"(连接)按钮旁边应有一个USB下拉列表,但没有。 按下Connect (连接)按钮时,没有任何反应。 EVM板在设备管理器中被检测为HID。 只是为了确保我在不同的目标上遇到相同的问题,我尝试了TAS5612LA/22,但无法连接。

请告诉我如何使TAS5558退出重置模式或如何使GUI与主板通信。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sayali-San,

    我始终使用"TAS5558 GUI文件"验证TAS5538/58和TAS5624A,因此请尝试以下过程。

    - BTL模式的步骤
    1.为GVDD_X/VDD=12V,PVDD=36V接通电源,将虚拟负载连接到EVM
    2.按下输入USB板上的静音按钮(S6) 3.
    3.使用USB电缆连接EVM和PC(Windows 7)
    4.启动GUI,打开“TAS55XX_GUI.exe”
    5.单击GUI上的“连接”
    6.在GUI上单击“关闭”三次
    7.使用示波器检查EVM上的“OA (out _A)”或“OB (out _B)”

    http://www.ti.com/tool/TAS5624ADDVEVM

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你加藤。

    我尝试了你建议的程序,但对我来说不起作用。 我仍然无法让GUI与主板进行对话,AMP_RESET LED指示灯仍然亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sayali-San,

    请将您的EVM设置与下面的EVM设置进行比较吗?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sayali-San,
    如果这个问题已被回答,能否帮您解决? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,

    不,我仍然无法让此主板正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨亚利-桑

    您是否将您的EVM与Kato-San的照片进行了比较?

    我们需要检查您的EVM的配置是否与我们的一样。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我像Kato-San一样配置了它。 我相信这些都是Kato-San上传的照片中的钟表跳线。 我刚开始就在帖子中上传了我的配置图片。 我认为它的配置是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sayali

    请发送电子邮件至adamsendsky(at) ti(dot)com。

    此致,

    -Adam