This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TAS2559:连接到Linux TARGET (ARM)的Pure Path Console 3

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2559
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651563/linux-tas2559-pure-path-console-3-connected-to-linux-target-arm

部件号:TAS2559

工具/软件:Linux

您好!

是否可以 通过以太网将“Pure path console 3”连接到Linux目标? 是否存在某种类型的“Linux桥接器”?

 例如:

“Pure path console 3 (windows)-> Ethernet -> Linux (arm) target with "bridge SW"? -> TAS2559”

此致

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    胡哈

    遗憾的是,这是不可能的。 PPC3用于生成SmartAmp的配置文件,因此它只能连接到SmartAmp目标。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:  

    感谢您的回复!

    PPC3 tas2559 EVM应用程序提及的“End System Integration”(结束系统集成)选项卡
    该自定义板可以使用TCP/IP进行连接。

    这是什么意思? 是否有描述此选项的文档?

    此致

    Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    胡哈

    此选项用于通过USB连接使用ADB在系统中进行调节和调试。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器