This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:低通滤波器不工作

Guru**** 2769905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8530, TLV320AIC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/650532/tlv320aic34-low-pass-filter-not-working

部件号:TLV320AIC34
主题中讨论的其他部件:CC8530

 正在开发一个使用4个基于CC8530的从属麦克风和基于CC8530的主控的系统。  从属设备和主设备均使用TLV320AIC34编解码器。 从属编解码器的使用非常不足。  系统将所有四个信道配对,每个麦克风在4信道主编解码器上都与自己的输出连接。  四个模拟信号进入混合器。

图1显示了信道与麦克风配对之前,信号直接从编解码器引脚LEFT (左) LOP_A中发出。

图像2显示了当麦克风配对时没有声音输入时的相同信号。

此图显示约200mV p-p的随机噪声

图3显示了相同的信号,每个除法时基扩展为1us

随着时间基准的扩大,噪声带宽 超出了声频。

 

图4显示 了相同的信号,配对的麦克风和声音麦克风输入来自播放1.2 kHz音符的哨声。

德州仪器(TI)建议使用20 kHz低通滤波器来压制 其数据表SLAS538B中超出声范围的信号。

 

我已经尝试使用TI PurePath配置器和使用TIBQ.exe生成的系数来整合此类过滤器。  我使用了滤波器10的系数,该系数设置为20 KHz,采样速度为48 kHz

 

自定义设置选项已启用。

 

系数已输入到第1页的寄存器中

 N0=  0x6F95,N1= 0x6F95,D1= A0D5。

 

过滤器已在 寄存器12的第0页中启用

 

使用新配置对CC8530重新编程后,输出信号保持不变。  新系数似乎没有生效

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy,您好!

    您的图像没有为我显示。 您是否可以尝试重新发布它们。

    -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:TLV320AIC34

    您好Steve。  第一组图像嵌入在Word文档中。  附件是四个jpeg文件。  我希望你能理解这些。

    此致 ,Andy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy,您好!

    需要注意的一点是,可以使用寄存器12启用筛选器,但如果您使用的系数不是默认值,则还必须对寄存器107进行编程。

    您能否确认您已完成此操作?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Steve:

    感谢您告诉我有关Register 107的信息。  我已经查看了所有的配置文件,但我没有对寄存器107进行编程。  我将尝试此操作并向您报告结果。

    此致,

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是问题所在。 默认值当然是HPF。-3dB点位于.0045*FS,.0125 * FS或.025*FS,具体取决于您的选择

    -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    您是否能够对此进行测试? 如果您仍有问题,请告诉我,我很乐意为您提供帮助。
    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    花时间了解AIC34数据表I,现在可以更好地了解它的功能以及内部功能

    已连接。  我有4个从属麦克风,为1个主麦克风提供电源。  主控制器的4个输出 为混合器提供一个

    所有4个麦克风混合使用的单个信号。  当麦克风处于时,所有4个主输出都有200mV p-p噪声

    活动。  混合前必须将其拆下。  我一直在尝试使用效果过滤器来消除噪音

    配置为20kHz低通滤波器。  我按你的建议做了107的程序登记,可以说默认系数是

    未使用。 如果麦克风通道处于非活动状态,则该通道的DAC输出将保持静音。  播放时

    模式和DAC已启用,影响过滤器在DAC之前连接。  我认为我看到的噪音是

    DAC产生的切换噪音。  我需要DAC之后的低通滤波器。  从获取4个模拟输出

    DAC并通过简单的单极R/C网络(1k ohm/10nF 10kHz 3dB) 将噪声传递给它们

    消失,留下清晰的音频信号。

    正如我之前所说,主输出噪音仅存在于活动麦克风上。  这让我考虑了

    噪音可能来自从属设备。  此噪声为非常高的频率(1MHz+),采样率为48kHz

    不能通过RF传输。  即使如此,我还是在具有DAC的从属设备上添加了20kHz低通滤波器

    已在仅记录模式下关闭电源。  我不会说它解决了问题,而是听师父4个中的每一个的声音

    模拟通道从200mV p-p降至150mV p-p

    该板在4层PCB上制造,带有专用接地平面,2个信号平面和共享电源平面。  在那里

    是3个用于3.3V 1.8V和1.2V的直流-直流转换器。  我更喜欢完全没有噪音,但要打开这么多的电源

    这样一个小板我认为4个额外的电阻器和电容器是一个很小的价格,给我好的结果.